This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2592:与 CC2464协同工作

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564, CC2592, CC2652P, CC2564C, CC2595, CC2564MODNEM, CC2595EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1419607/cc2592-working-with-cc2464

器件型号:CC2592
主题中讨论的其他器件:CC2564CC2652PCC2564CCC2595、CC2564MODNEMCC2595EVM

工具与软件:

您好、TI。  

我正在寻找一个 BT4.0到 BT4.2模块、它可以与 HCI 兼容、且传输功率约为18dB 以上。  

我看到您拥有的 CC2564芯片只有10dB 的传输功率。  

我想添加 CC2592芯片、在订购评估板之前、我很想知道它们是否能够协同工作。  

用这些芯片、我能达到什么目的吗?  

如果您有另一个能够传输约18dB 以上的 IC。  

谢谢!  

Michael  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Michael:

    感谢您联系我们。  

    CC2564器件是双路蓝牙器件(即支持低功耗蓝牙和经典蓝牙)、但您只提到低功耗蓝牙("4.0到4.2")。 请问您是否需要蓝牙经典支持?  

    对于仅支持低功耗蓝牙的器件、我可以建议以下方法:

    • 仅 CC2652P  
    • CC2340R + CC2592  

    我希望这将有所帮助、

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。  

    我使用的是低功耗蓝牙和经典蓝牙。  

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:  

    我懂了。  我会将您的申请转发给 CC2564器件支持团队以提供支持。  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    遗憾的是、CC2564C 不能与 CC2592一同工作、但是您可以使用 CC2595

    https://www.ti.com/product/CC2595 

    此致!

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rogelio、感谢您的快速回复。  

    我要订购  CC2564MODNEM 与 CC2595EVM 并一起测试它们。

    此外、在 CC2564 DS 中、它提到了- NRND。 在 TI 网站上、它显示"Active"。 只是想验证数据表是否错误?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    推荐用于新设计的唯一 CC2564是 CC2564C 不建议使用 CC2564的所有其他实例(CC2564B、CC2564MOD)、因为 BT SIG 不再支持这些芯片所设计的 BT 内核规范。 但是、只有当您关心是否通过 BT SIG 认证以及是否在器件上贴上 BT 标签时、这一点才重要。 遗憾的是、TI 没有适用于 CC2564C 的模块、但是、我们确实有第三方合作伙伴创建了一个带有 CC2564C 的模块、例如 BDE 和 Panasonic、您可以利用它们。

    此致!

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。  

    我收到了模块 CC2564MODNEM 评估板、但我正在尝试使用 Nvidia Jetson NX Xavier SOC。  

    我用 UART 3引脚(TX、RX、GND、VCC)将它连接到 Xavier。  

    已将 Rf1和 Rf2用于这些引脚。  

    并将评估板配置为以下版本:J2断开连接、J4连接、J3断开连接、J1连接。  

    我正在使 LED 在评估板上工作、我在发送消息时看到 Xavier TX (评估 RX)数据工作。 但我无法接收到来自 CC2564的任何消息。  

    你有任何可以与我的 Xavier 板工作的指南吗?  

    你有什么想法,为什么这不起作用?  

    此致、

    Michael  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    您对 UART 使用的波特率是多少? 器件默认值为115200。

    此致!

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工作波特率为115200、如数据表中所述

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有将其与 Arduino 或 RPI 配合使用的指南? 我只是想确保它能正常工作。 然后在我的 Nvidia 上尝试它。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:  

    虽然没有指南、但我们有适用于 Linux 主机的蓝牙堆栈(称为 bluetoothopiaPM)。

    然而、这里的问题是它是为 ARM 处理器而构建的、我不确定您是否能够在您的 NVIDIA 主板上利用这些处理器。

    如果您只想测试器件的 HCI/UART 功能、可以使用 HCI 测试仪来控制我们的器件。

    https://www.ti.com/lit/ml/swru136b/swru136b.pdf 

    您将需要一根1.8V USB 转 FTDI UART 电缆

    此致!

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这对于查找 HCI 测试仪所需的 UART 引脚和调试引脚也很有帮助

    https://www.ti.com/lit/ug/swru493b/swru493b.pdf 

    好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法连接到 RF1和 RF2引脚并使用正常的3V3 FTDI 吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设备是否应与 ESP32或 Arduino uno 配合使用?  

    也,回到我的 Nvidia Jetson Xavier 卡。 我尝试将 CC2564连接到 Nvidia 到 tty1。  
    我提供了3V3、跳线了 CC2564MODNEM 上的 J1、J2、J4。  
    只将 TX 连接到 RX 和将 RX 连接到 TX  

    连接它们之间的 GND。  

    这就是我在设备之间连接的所有设备。  

    我尝试运行一个函数- sudo udevadm monitor --property --subsystems-match=tty

    用于监控连接到我的 Nvidia 并断开连接的 TTY 设备。  

    我无法在 Nvidia 上监控任何设备。  

    这是 BluetopiaPM 之前的测试吗?  

    我认为它应该在使用 bluetootopiaPM 之前工作,如果我错了,请纠正我。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们也尝试运行  
    sudo hciattach /dev/ttyTHS1德州115200 noflow

    我无法初始化器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    是的、如果使用射频引脚、可以连接3.3V。

    如果您使用 Linux 、是否正确设置了 DTS 文件、以连接到电路板上的 UART 实例?

    您的电路板上是否有慢时钟(默认情况下是这样)

    您是否发送了正确的 HCI 命令? 我假设您使用的是 bluez (如果不是 bluetootopia)

    此致!

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我必须使用 BlueTopia 才能使用该设备吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、CC2564是自己经过认证的控制器、可与任何经过认证的蓝牙堆栈配合使用?

    此致!

    Rogelio