This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7964A:我可以通过13.56MHz 载波从 TRF7964A 唤醒 MCU 吗

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7964A, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1440027/trf7964a-can-i-wake-up-mcu-via-13-56mhz-carrier-from-trf7964a

器件型号:TRF7964A
Thread 中讨论的其他器件: TRF7970A

工具与软件:

您好、TI 专家。

我知道 TRF7964A 是一种 RFID 读写器 IC。

可以使用 TRF7964A 作为标签吗?

我只 想发送13.56MHz 载体来 唤醒 MCU、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid="392039" url="~/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1440027/trf7964a-can-i-wake-up-mcu-via-13-56mhz-carrier-from-trf7964a 是否可以将 TRF7964A 用作标签?

    您好!

      否 TRF7964A 不支持卡仿真模式。 TRF7970A 将支持读/写器、P2P 和卡仿真。