This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:器件的调试接口已保护

Guru**** 2568105 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H, RF430FRL152HEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1433205/rf430frl152h-the-debug-interface-to-the-device-has-been-secured

器件型号:RF430FRL152H

工具与软件:

你(们)好、

我们使用 RF430FRL152H、JTAG 显示:

错误消息:MSP430:连接到目标时出错:到器件的调试接口已经被保护

基于文档 slau506 RF430FRL15xH 系列技术参考手册和 slau603b RF430FRL15xH 固件用户指南(修订版 B)  

RF430FRL152H  没有保险丝信息(有关安全的所有信息都是 MSP430)。

与 MSP430相同吗或关于 RF430FRL152H 的其他任何信息吗?

BR、  

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    [报价 userid="600497" url="~/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1433205/rf430frl152h-the-debug-interface-to-the-device-has-been-secured "]

    错误消息:MSP430:连接到目标时出错:到器件的调试接口已经被保护

    [报价]

    该错误是仅出现在一个  RF430FRL152H 器件还是多个器件上? 我想知道这是否是一个具有此消息的隔离单元。  

    您使用什么调试探针?

    您是否在  RF430FRL152HEVM 上尝试过调试探针?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    它是 用于解决安全问题的隔离单元。

    我们将 TI MSP-FETFlash 仿真工具应用于 RF430FRL152H 的闪存/调试。

    我们想知道该单元会发生什么情况。

    微小的线索是 MSP430芯片的保险丝熔断、但 论坛中的 RF430FRL152H。

    这是同一个原因吗?

    BR、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    [报价 userid="600497" url="~/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1433205/rf430frl152h-the-debug-interface-to-the-device-has-been-secured/5496680 #5496680"]

    它是 用于解决安全问题的隔离单元。

    [报价]

    感谢您的确认。

     -此设备在您第一次使用时是否会出现问题,或者它以前工作过,您突然看到错误消息?

    -您还记得设备中存储了什么与没有问题的其他设备比较。  

    [报价 userid="600497" url="~/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1433205/rf430frl152h-the-debug-interface-to-the-device-has-been-secured/5496680 #5496680"]

    我们将 TI MSP-FETFlash 仿真工具应用于 RF430FRL152H 的闪存/调试。

    [报价]

    好的。  

    [报价 userid="600497" url="~/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1433205/rf430frl152h-the-debug-interface-to-the-device-has-been-secured/5496680 #5496680"]

    我们想知道该单元会发生什么情况。

    微小的线索是 MSP430芯片的保险丝熔断、但 论坛中的 RF430FRL152H。

    [报价]

    我想知道您是否使用禁用 JTAG 访问的值覆盖了 JTAG 使能寄存器。 您能否尝试通过向密码寄存器写入正确的值来启用 JTAG 访问。 我希望它能解决您的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    感谢您的答复。

    我们以相同的映像刷写多个 MCU。

    但只有一个 RF430FRL152H 会遇到此问题。

    没有为所有 MCU 设置或启用密码。

    您能告诉我们如何发布此问题吗?  (ICE 设置或以某种方式解锁)

    BR、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我们用同一映像刷写多个 MCU。

    好的。 这意味着您的固件没有启用 JTAG 密码保护。

    [报价 userid="600497" url="~/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1433205/rf430frl152h-the-debug-interface-to-the-device-has-been-secured/5499303 #5499303"]

    但只有一个 RF430FRL152H 会遇到此问题。

    没有为所有 MCU 设置或启用密码。

    [报价]

    您可以从此器件读取 JTAG 密码使能寄存器并与其他工作器件进行比较吗? 您看到有什么区别吗?

    [报价 userid="600497" url="~/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1433205/rf430frl152h-the-debug-interface-to-the-device-has-been-secured/5499303 #5499303"]

    您能告诉我们如何发布此问题吗?  (ICE 设置或以某种方式解锁)

    [报价]

    如果 JTAG 不受密码保护、这是我能想到的唯一一件事、可能已锁定了调试器、我不能想到另一个导致其锁定的原因。  

    您能否告诉我、此器件过去是否编程成功? 我想知道的是、该装置是否在您第一次使用时出现错误、或者在您看到错误消息之前、它是否已运行多次。

    这是定制电路板还是 EVM?

    您还可以参考此帖子吗?  https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/807673/rf430frl152h-how-do-i-lock-the-jtag-on-the-rf430frl152h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    感谢您的答复。

    该单元为定制板、成功刷写次数(3或4次)。

    单元是 ICE 无法访问的锁。

    因此、它无法  通过我们的代码将0x39写入地址0xF87D。

    可以通过其他方式解锁装置?

    BR、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

     我不知道解锁器件的方法、但我还要做一些研究。

     您是否有机会浏览以下帖子?

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/807673/rf430frl152h-how-do-i-lock-the-jtag-on-the-rf430frl152h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    还有其他信息吗?

    我们无法刷写新映像来将 0x39写入地址0xF87D。

    所以,这个帖子不会对我们起作用。

    非常感谢您的帮助。

    BR、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    您是否拥有 TRF7970ABP + EXP430G2 Launchpad 读取器? 您是否可以尝试使用 RF430FRL152H GUI 在默认项目中进行"无线"编程?   从 www.ti.com/lit/zip/slac691下载示例固件、并加载 SensorHub 示例、以使其具有与 EVM 中相同的功能。 看看这是否起作用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    感谢您的答复

    我们没有  TRF7970ABP + EXP430G2 Launchpad 读取器。

    是否有机会通过"MSP-FETFlash Emulation Tool"解锁装置?

    您很难有其他 ICE 或您是否有 TRF7970ABP + EXP430G2 Launchpad 读取器?

    BR、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

     如果您未特意锁定 JTAG、我不知道为什么您的板会被锁定。 正如您已经指出的、在所有拥有的电路板中使用相同的固件、但这是 JTAG 无法访问的唯一固件。  我已经在论坛中进行了广泛的搜索、如果您的 JTAG 接口以某种方式锁定、则没有找到如何解锁器件的解决方案。 这就是我建议尝试通过射频对固件进行重新编程的原因。  您可以使用任何读取器从 0xF87D 读取吗? 您是否也可以使用读取器来读取 0xFFD0?  0xF87D 和0xFFD0处的值是什么 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    感谢您的答复。

    这是一个坏消息对于这个单位。 它无法从 NFC 读取数据。

    NFC 模块以某种方式无法正常工作。  

    它无法刷写、也无法进行 NFC 读取。 我不确定有什么方法可以访问此装置。

    BR、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

     我想如何恢复你的板. 我希望您可以继续使用您拥有的其他电路板进行开发。 我将继续进行一些搜索、如果我找到解决方案、我将在此处发布。