This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2340R5:CC2340R5

Guru**** 2581855 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-XDS110ET, LP-EM-CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1439754/lp-em-cc2340r5-cc2340r5

器件型号:LP-EM-CC2340R5
主题中讨论的其他器件:LP-XDS110ET

工具与软件:

您好!

我使用 Smart RF Studio 8 (v1.1.0 #49)在专有 MSK 模式250kbps 下拥有 LP-EM-CC2340R5 (通过 LP-XDS110ET)、并通过矢量信号分析器进行 FM 解调。 该波形是意外的,偏差 约为500kHz ( pk-pk/2 ),不符合我对 MSK: MSK 或最小 BFSK 的预期定义:调制指数 h=0.5的2-FSK。

任何人都可以  更详细地解释专有 MSK 250kbps 模式调制。

谢谢
Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好!

    我们通过调整偏差和数据速率以实现0.5指数比、以不同的方式创建 MSK。 通过在功率为0的位斜降转换期间对振荡器进行相移来进行调节。

    此致、

    按钮