This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8520:有关各种 I/O 引脚(例如 GIO、Δ I²C 和 Δ I²S)的输入高电压(VIH)和输入低电压(VIL)的信息

Guru**** 2563330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1440338/cc8520-information-on-the-input-high-voltage-vih-and-input-low-voltage-vil-of-various-i-o-pins-such-as-gio-i2c-and-i2s

器件型号:CC8520

工具与软件:

您好!

CC85xx 系列的数据表不包含不同 I/O 引脚(例如 GIO、Δ I²C 和 Δ I²S)的输入高电压(VIH)和输入低电压(VIL)的特定信息。 是否有关于这些阈值的任何信息?

众所周知、在一般的 CMOS 逻辑 IC 中、通常使用设计、其中 VIL 约为电源电压(VCC)的30%或更低、VIH 约为70%或更高。

此外、阈值是否会随信号类型而变化? 我还想了解有关 RSTn 的 VIH 和 VIL 的信息。

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    VIH=VIL*0.8 VDD、VIL=VIL*0.2 VDD。 阈值不会根据信号类型而变化。

    此致、

    按钮