This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8531:将 CC2592用作范围扩展器时的配对问题

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: CC8531, CC2592, CC2591

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1438072/cc8531-pairing-problem-with-cc2592-as-a-range-extender

器件型号:CC8531
Thread 中讨论的其他器件: CC2592CC2591

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我已将 CC2592集成为范围扩展器、但尝试对 CC8531进行编程后、我注意到无法选择 CC2592作为兼容的范围扩展器。

我已尝试所有可用的扩展器选项以查看是否有任何可以与 CC2592搭配使用的扩展器、但遗憾的是、没有成功实现、而且还不能对电路板进行配对。

您能否确认 CC2592是否与 CC8531兼容? 如果是、如何在没有特定选项的情况下配置它? 我已附上我的设计、非常感谢您的反馈。 (我未放置 C23和 R9)

谢谢!
Amir