This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2510:不明确的无线电寄存器配置-帮助

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1438134/cc2510-ambiguous-radio-registers-configuration---help

器件型号:CC2510

工具与软件:

嗨、大家好!

我将使用 SmartRF Studio 7并查看数据表中的寄存器、熟悉如何设置这些寄存器以及如何将它们用于我的用例。

我遇到的问题是、其中4个寄存器段仅说明" 该寄存器中使用的值由 μ SmartRF Studio 软件提供 "、同时可在文档和 SmartRF Studio 中找到。

相关的寄存器部分是

FREND0.LODIV_BUF_CURRENT_TX [1:0]

FSCAL0.FSCAL0 [6:0]

TEST0.TEST0 [7:2]

TEST0.TEST0 [0]

有人知道这些寄存器的可能值是什么以及它们的关系吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您根据所需的无线电应用更改射频参数时、这些寄存器的值可由 SmartRF Studio 生成。

    开发软件时、应通过"Register Export"选项使用生成的寄存器值。

    此致、