This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC-DEBUGGER:此调试器支持的产品

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R, LP-XDS110, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1442057/cc-debugger-products-supported-by-this-debugger

器件型号:CC-调试器
主题中讨论的其他器件: LP-XDS110CC1310、CC1312R

工具与软件:

你(们)好

cc 调试器的网页列出了一些 RF-SOC、但没有我使用的 SOC。

所以我想知道 cc 调试器是否支持 CC13x2和 CC32xx 芯片、如果不支持、那么哪个调试器支持?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC 调试器不支持 CC13xx/CC26xx 器件。  

    对于这些用户、您应该使用以下命令:

    XDS110调试探针

    BR

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Siri...感谢您的快速响应!

    是的..我看到了我的帖子的次序(229美元)。

    我还看到了 LP-XDS110 (49美元)、 价格更实惠...但是、该工具没有具体提到 CC13x2 (但 CC1354)也没有提到任何 CC32xx。

    一个新的问题是… LP-XDS110是否可与 CC13x2和 CC32xx 配合使用??

    BR

    Moshe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不清楚您需要对什么硬件进行实际编程。

    您是否要制作自己的包含 CC13x2的定制硬件? 如果是、则可以使用 LP-XDS110、但需要确保自己的板已经制作好、以便可以连接到该板。

    启动评估 CC13x2时、强烈建议在已知正常的电路板上开始软件开发、并购买我们的 LP 之一。

    例如、如果您对 CC1312R1感兴趣、则应开始在 LAUNCHXL-CC1312R1开发套件| TI.com 上进行开发

    该 LP 成本为40美元、并且包含 XDS110调试器。

    CC1312R LaunchPad

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Siri

    嗯...整个故事/问题始于我拥有的 cc1352 LP 之一。 LP 上的 USB 芯片已油炸(不确定是如何炸的)。 不过、基于该 LP 的 CC1352是没有问题的。 因此我只需要一个调试器来对该 LP 上的 CC1352进行调试和编程。 事实证明、我刚刚使用了一个备用 CC1310 LP、我作为其的 XDS 调试器。 因此、该特定的问题得到了解决。 但是、它提出了另一个问题。

    而另一个问题是(&回答您之前的消息)...我计划使用 CC1312和 CC3220开发定制电路板。 如果 LP-XDS110可以调试 CC322x、则我会购买、但如果无法调试 CC322x、则只需购买 XDS110调试探针。

    但是、如果您能告诉我为何推荐 XDS110调试探针而不是 LP-XDS110、有充分的理由、那么我将遵从您的建议。

    Moshe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很遗憾、我只对 CC1312R 有所了解。

    有关 CC3220的问题、请将您的问题发布到 Wi-Fi 论坛:

     (+) Wi-Fi 论坛- Wi-Fi - TI E2E 支持论坛

    Siri