This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2510:无线电兼容芯片

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2511, CC2642R, CC2510, CC2340R5, CC2531, CC2652P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1442382/cc2510-radio-compatible-chip

器件型号:CC2510
主题中讨论的其他器件: CC2340R5CC2531、CC2511、 CC2652P、CC2642R

工具与软件:

您好!

我需要构建一个可以与另一个使用 CC2510的现有器件进行短距离通信的器件。 我还不知道确切的协议、但它可能使用 CC2510示例中的一种方法进行无线通信。 我想使用 CCxxxx 系列的较新芯片。 您能否告知我要使用哪一个 CCxxxx 芯片、以便其与 CC2510无线电兼容、并且有机会可以与之通信? 主要体现在频率、调制方法、支持的通信标准等方面

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frantisek Lysy、

    我们的 CC13xx 和 CC26xx 器件应能够与 CC2510良好通信。

    我们的新款、更经济实惠的器件 CC2340R5还可以与 CC2510通信、但确实需要根据 PHY 和配置进行一些修复、如果需要、我们可能必须通过电子邮件进行修复。  

    CC2510在 SmartRF Studio 7中相当可修改(频率、数据速率、偏差等)、而 CC2340R5 SmartRF Studio 8的可修改性(*在偏差/数据速率方面)要小一些。  

    我一般认为、为了在此处选择器件、应了解以下详细信息:

    调制格式:

    数据速率:

    偏差:

    数据白化:

    MSB 或 LSB:

    数据包格式:

    延迟或时序要求:

    (以及其他)

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex ***:

    感谢您的答复。 我们的想法是、我要选择一个合适的芯片、然后使用自己的开发板、SmartRF Studio 和 SmartRF 数据包监听器来监听现有器件与 CC2510的通信、从而确定无线传输的确切参数、这是我目前还不知道的。 因此、我正在寻找一款覆盖 CC2510所有无线电功能的芯片、并且有相应的开发板。 您的产品系列中是否包含这样的芯片?
    我原本打算使用 CC2510、但它的开发板已不再随处可见。
    您是否认为、如果我构建 CC2511 USB 软件狗、则可能会监听 CC2510的通信?
    我目前有一个 CC2531 USB 软件狗。 当声明仅用于 Zigbee 时、是否可以使用它来监听专有的2.4GHz (使用 SmartRF Studio 和 SmartRF 数据包监听器)? 我想不是,但我不确定。

    非常感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Frantisek Lysy、

    您认为如果我构建 CC2511 USB 软件狗、则可以监听 CC2510的通信吗?

    -看看 CC2511支持的 PHY、我会说是的。  

    我当前拥有 CC2531 USB 软件狗。 当声明仅用于 Zigbee 时、是否可以使用它来监听专有的2.4GHz (使用 SmartRF Studio 和 SmartRF 数据包监听器)? 我认为不是,但我不确定。[/报价]

    -在 CC2531上、我不相信器件能够监听 CC2510数据包。

    感谢您的回复。 我们的想法是、我要选择一个合适的芯片、然后使用自己的开发板、SmartRF Studio 和 SmartRF 数据包监听器来监听现有器件与 CC2510的通信、从而确定无线传输的确切参数、这是我目前还不知道的。 因此、我正在寻找一款覆盖 CC2510所有无线电功能的芯片、并且有相应的开发板。 您的产品组合中是否包含这样的芯片?[/QUOT]

    -查看我们的 SmartRF Studio 7和8芯片:

    CC2652P 支持 GFSK 和 MSK

    CC2642R 支持 GFSK 和 MSK

    CC2340R5支持 GFSK 和 MSK

    谢谢!
    Alex F

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢您的帮助。