This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:唤醒中断最短保持时间

Guru**** 2563410 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1445168/cc2340r5-wake-up-interrupt-minimum-hold-time

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

您好!

我想使用 GPIO 中断来触发 CC2340R5唤醒、但我担心输入脉冲持续时间可能太短。

根据我的理解、中断可以由 GPIO 电压的上升沿或下降沿触发。

在我的系统中、 GPIO 处于正常低电平状态、然后电压升至高电平状态、在一段时间(t)内保持高电平状态、然后降回到低电平状态。 到达目标的确切时间(t)将影响系统的硬件设计。

我的问题是-这段时间(t)的最短可接受持续时间是多少? 我知道有一个7 pF 的端子电容、所以与充电相关的时间常数、但我想知道是否还有其他注意事项。

或许相关、在数据表的 I2C 部分中、"由输入抗尖峰脉冲滤波器抑制的尖峰脉冲持续时间"(TSP)列为50ns。 在边沿中断环境中、我应该意识到 GPIO 上有任何内部滤波吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hristo:

    中断由下降沿或上升沿触发、因此没有保持时间要求。 一旦信号超过阈值电压、中断将触发。 根据数据表(第7.21.4.1节)、高电平时的阈值为0.8 * VDDS、低电平时的阈值为0.2 * VDDS。

    对于 GPIO 输入、没有硬件干扰抑制。 如果您的应用需要这样做、您需要确定如何在设计中进行管理。

    有关配置的更多信息、请参阅技术参考手册 https://www.ti.com/lit/ug/swcu193a/swcu193a.pdf 中的 IOC 一章

    BR、

    周杰