This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538-CC2592EMK:cc2538

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2538EMK, CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1444852/cc2538-cc2592emk-cc2538

器件型号:CC2538-CC2592EMK
Thread 中讨论的其他器件:CC2538EMKCC2538

工具与软件:

团队成员、您好!  

1]  我正在处理 CC2538EMK。 片上有 ADC、但当我被赋予 ADC 模拟输入时、它将 在数据表中给出偏移量、偏移=-3mV 、但在我被赋予 ov 作为输入时、它会给出 ADC 值 、约为为什么会发生这种情况?  

2]  12位 ADC 的 ADC 最大值是多少、cc2538 ADC 提供2补码输出、那么 ADC 最大值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)您可以参阅器件数据表(https://www.ti.com/lit/gpn/cc2538) 以了解25°C 下的典型输出  

    2) 2)  ADC 值输出在12位上。 然后、最大值应为2047 (0b 0111 1111 1111)

    我希望这将有所帮助、

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、团队:
    1) ADC 为12位、那么 ADC 最大值将为2^12=4095;而且当我被赋予 ADC 最大模拟输入时、我得到4095 、那么当 ADC 值输出12位时、我会得到2047  
    2)我的折射电压是3.3 ,但偏移是多少我可以减少偏移?
    2)我正在使用温度传感器的压力传感器使用时是否有任何问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    1)很抱歉混淆-我错误地 认为值会被签名。 您的观察结果是正确的。  

    2)使用的模拟传感器类型不应影响结果

    我希望这将有所帮助、

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clement  
    我们在0V 模拟输入下获得53个 ADC 值。 该误差还是偏移?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    芯片组的 ADC 性能在 https://www.ti.com/lit/gpn/cc2538的§5.16中提供

    我认为、您应该在不同电路板和单元上测量相同的值、以评估是否应该在软件中对其进行补偿。  

    此致、