This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3:功耗问题

Guru**** 2563420 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2651R3, ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1444897/cc2651r3-power-consumption-issue

器件型号:CC2651R3
Thread 中讨论的其他器件: ENERGYTRACE

工具与软件:

您好、先生、

我的定制 CC2651R3控制器在射频传输期间消耗80mA 电流、而数据表指定的电流消耗仅为2.91mA。 我使用了 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_01_24 SDK 中的 rfUARTBridge 示例作为自定义开发的基础。 您能否建议使用任何寄存器设置或优化来降低功耗?

谢谢!

Reshmi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您联系我们。 您能否说明如何执行功率测量以及使用的电源电压是多少?  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电源电压为12伏时、使用电流表从电路板上测量功率。

    谢谢!

    Reshmi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这听起来不正确、因为该芯片组的电源电压为 1.8V 至3.8V 。

    您还可以参阅以下应用手册: https://www.ti.com/lit/swra478 

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    定制电路板由12V 电源供电、而控制器由3.3V 电压供电。

    谢谢!

    Reshmi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    应使用功率分析仪进行功耗测量。 有关详细信息、请参阅以下应用手册。  https://www.ti.com/lit/swra478 

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用的是定制电路板上的 CC2651R3控制器。 控制器会在没有固件的情况下绘制30 mA、但使用固件时会消耗80 mA。 如何降低电流消耗? 是否有任何功能(例如睡眠模式或低功耗模式)可以帮助降低电流?

    谢谢!

    Reshmi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reshmi:  

    您得到的数字很可能是错误的。 30 mA 处于复位模式、80 mA 是不可能的、尤其是当这些是平均值时。  

    为进一步工作、我建议进行正确的测量、如前所述、应用手册介绍了功率测量过程( https://www.ti.com/lit/swra478)。 如果您无法使用功率分析仪、也可以考虑利用 EnergyTrace (应用手册中也提到了这一点)。  

    此致、