Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH、 LP-XDS110、、 CCSTUDIO
工具与软件:
不允许进行调试。 如果不符合预期、请检查您的 CCFG。
如果加载应用程序时遇到问题、请执行以下操作(这将擦除芯片):
- Code Composer Studio:
-结束当前调试会话(如果有任何调试会话处于活动状态)。
-"View"->"Target Configurations"->"右 键点击工程的.ccxml 文件"->"Launch Selected Configuration"。
-右键单击"Debug Probe/Cortex_M0P"并选择"Show all cores"。
-展开"Non Debuggable Devices"项后、选择"Debug Probe/CS_DAP0"项。
-脚本-> CC23xx -> ChipErase 开始芯片擦除。
-您现在应该能够将应用程序加载到目标。
不允许进行调试。 如果这不是预期行为、请检查您的 CCFG。
如果不允许调试、则当前不支持闪存加载。
不允许在应用程序进入时停止。 您确定允许进行调试吗?
正在运行应用程序、而不在应用程序入口停止。
连接到目标时出错:(错误-1274 @ 0x0)连接序列期间出错。 具体原因未知、但可能是尝试访问由于缺乏电源、时钟或身份验证(即安全措施无法阻止)而无法访问的内核或逻辑的结果。 如果被安全阻止、并且如果支持、则在执行身份验证过程之后可能允许访问。 (仿真包12.8.0.00194)
当它开始运行 flakey 并最终停止调试时、我正在正常使用该 LaunchPad。 我使用的是 CCS Theia 1.5.0.11。 上面的消息似乎包含 CCS Eclipse 版本的指令。
xdsdfu -e 显示器件
我使用了 uniflash 来擦除芯片并覆盖调试授权配置、并将其设置为"Debug Always Allowed"。
我可以读取芯片配置(闪存大小、RAM 大小、版本 B)、空白检查在 uniflash 中有效、并表明它是空白。
我无法使用 uniflash 读取存储器。 当我尝试在 CCS Theia 中调试项目时、显示上面的错误。
我正在使用 LP-XDS110调试器(固件版本3.0.0.32)、说实话、LP-EM-CC2340R5 Launchpad 就是个问题。