This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:RNG 修复了8.20 SDK 的问题

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1445411/cc2340r5-rng-fixed-issues-for-8-20-sdk

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

我在 SimpleLink 低功耗 F3 Core SDK 8.10.03.01版本说明中注意到、"Fixed Issues"下存在与 RNG 相关的更改。 我有两个问题:

  1. 与之前的 SDK 版本进行比较后、我找不到对 RNG 源代码进行的任何更改。 您能否指出这些更改位于何处?
  2. 以前版本中修复的问题的范围是什么?它对系统有何影响?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您联系我们。  

    请更具体地说明您所参考的 SDK 版本?

    此外、如果不清楚、通常会编写发行说明来跟踪对上一个主要版本或次要版本的更改。  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    提供了 SimpleLink 低功耗 F3 Core SDK 8.10.03.01版本说明、但这似乎是 Core SDK、而不是 LPF3 SDK。 Core SDK 似乎实际上是 LPF3 SDK 的一部分

    2.Comparing LPF3 SDK 版本8.10.01.02与版本8.20.00.119。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您发送编修。  

    要回答您的问题、 TIDRIVERS-6982介绍的更改就在文件中 \source\ti\drivers\AESCTRDRBGG.c

    我希望这将有所帮助、

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 这些变化将带来哪些性能改进、尤其是在 RNG 质量方面?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    上述更改会影响驱动程序的默认配置。  

    增加重新密封间隔应能降低功耗。  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息。