This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP-7970ABP:T5T 写入失败:标签不支持 NDEF 消息大小。

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, DLP-7970ABP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1444779/dlp-7970abp-t5t-write-fail-ndef-message-size-not-supported-by-tag

器件型号:DLP-7970ABP
主题中讨论的其他器件:MSP430F5529

工具与软件:

目的:
我想使用以下环境将数据写入标签。
标签:NXP-5.0x12.0-I (IC:ST IcodeSLI)
读取/写入基板:MSP430F5529 LaunchPad、DLP-7970ABP
读/写工具:TI NFC 工具

问题:
我按下了"写入"按钮、并尝试写入数据"1234"。
但是、会显示消息"T5T Write Fail:NDEF 消息大小不受标签支持。" 出现、我无法写入。

我尝试过的:
我按下"format T5T tag (格式化 T5T 标签)"按钮尝试对其进行格式化。
但是、出现消息"T5T Formatting..."(T5T 格式化...) 没有任何变化。
(我将标签留在板上一个小时)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     下面是几个问题:

     -您是否使用 NFCLink 独立使用指南中提到的固件? 要使用 GUI、您需要下载并运行固件 http://www.ti.com/lit/zip/sloa227

     -你的标签 NDEF 格式化吗?

     -你有其他的标签尝试吗? 您是否看到相同的问题?

     -您的标签是否支持8字节或4字节 NDEF 块?

     -您是否可以使用智能手机成功读取和写入您的标签?

    请注意、这是美国公共假日。 请预计回复延迟。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我没有听到你的声音。 我现在将结束该主题。 如果您有任何更新、您可以写入此帖子、并且状态将更改为"打开"。