This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS3705:TMS3705可以用作125KHz RFID 读取器吗?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS3705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1446886/tms3705-can-the-tms3705-be-used-as-a-125khz-rfid-reader

器件型号:TMS3705

工具与软件:

尊敬的 TI:  

TMS3705是否可以用作125KHz RFID 读取器?

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅数据 表 TMS3705应答器基站 IC 数据表(修订版 F)

    我还与团队进行了沟通以确认、并将在明天让您了解。

    此致!

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我仍在等待我的团队作出响应。 感谢您的耐心。

    此致!

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TMS3705的额定工作频率为134.2kHz、并且支持 HDX/FSK 应答器。 125kHz 应答器通常使用 FDX/ASK、而 TMS3705不包括 ASK 接收器。  如果您 将阅读器天线的共振频率调谐到125kHz、原则上、您可以将其用作此频率下的发送器、但不能将其用作 FDX/ASK 应答器的接收器。

    此致!

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nima 您好!  

    非常感谢、明确您的回答。 请回答另一个问题。 TMS3705与 EM4xxx 兼容吗?

    非常感谢。 最棒的餐厅  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    EM4xx 是 TI 器件吗? 抱歉、我不熟悉该部分。

    此致!

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    EM4100、EM4200标准的第一个含义。

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我向一位同事询问了您的问题、我正在等待他们的回复。 感谢您的耐心、一旦我确定、我将立即与您联系。

    谢谢你。

    此致!

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在与我的同事交谈后、EM4100和 EM4200不是标准产品、而是 EM Microelectric 的产品。

    您可以将 TMS3705用作发送器、但需要单独的接收器来接收应答器的 FDX/ASK 响应。

    此致!

    Nima Behmanesh