This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652RSIP:OLED 的并行接口

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1450097/lp-cc2652rsip-parallel-interface-of-oled

器件型号:LP-CC2652RSIP
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

我们正在使用从 Newhaven 购买的 OLED , 4行20个字符,我们有一个在旧的 MSP432 simpleLink 设备中并行运行 OLED 的示例,但我们需要有关 SysConfig 和代码转换的帮助。

Q1:我对发送上半字节和下半字节有疑问。

问题2: 我也有串行代码,但我找不到为什么 OLED 不能打开的问题。

转换速率

void oled20x04_Command (char cmd)

char lcdData;
lcdData =(cmd >> 4)& 0x0F;
RS_LOW();/*oled20x04_Command Register 被选中、即 RS = 0*/
GPIO_WRITE (CONFIG_GPIO_D7_PIN、(lcdData>>3)&0x01);
GPIO_WRITE (CONFIG_GPIO_D6_PIN、(lcdData>>2)&0x01);
GPIO_WRITE (CONFIG_GPIO_D5_PIN、((lcdData>>1)&0x01));
GPIO_WRITE (CONFIG_GPIO_D4_PIN、((lcdData>>0)&0x01));/*先发送命令的 MSB 半字节*/
en_high();/*使能引脚上用于锁存数据的高电平到低电平脉冲*/
Usleep(40);
en_low();
Usleep(40);
lcdData =(cmd & 0x0F);/*发送命令的低半字节*/
GPIO_WRITE (CONFIG_GPIO_D7_PIN、(lcdData>>3)&0x01);
GPIO_WRITE (CONFIG_GPIO_D6_PIN、(lcdData>>2)&0x01);
GPIO_WRITE (CONFIG_GPIO_D5_PIN、((lcdData>>1)&0x01));
GPIO_WRITE (CONFIG_GPIO_D4_PIN、((lcdData>>0)&0x01));
en_high();/*使能引脚上用于锁存数据的高电平到低电平脉冲*/
Usleep(40);
en_low();
Usleep(40);
}

void oled20x04_Char (字符数据)

char lcdData;
RS_HIGH();/*oled20x04_Command Register 被选中即 e.EID=1*/ RS
lcdData =(DATA >> 4)& 0x0F;/*先发送命令的 MSB 半字节*/
GPIO_WRITE (CONFIG_GPIO_D7_PIN、(lcdData>>3)&0x01);
GPIO_WRITE (CONFIG_GPIO_D6_PIN、(lcdData>>2)&0x01);
GPIO_WRITE (CONFIG_GPIO_D5_PIN、((lcdData>>1)&0x01));
GPIO_WRITE (CONFIG_GPIO_D4_PIN、((lcdData>>0)&0x01));

en_high();/*使能引脚上用于锁存数据的高电平到低电平脉冲*/
Usleep(40);
en_low();
Usleep(40);
lcdData =(DATA&0x0F);/*发送命令的低半字节*/
GPIO_WRITE (CONFIG_GPIO_D7_PIN、(lcdData>>3)&0x01);
GPIO_WRITE (CONFIG_GPIO_D6_PIN、(lcdData>>2)&0x01);
GPIO_WRITE (CONFIG_GPIO_D5_PIN、((lcdData>>1)&0x01));
GPIO_WRITE (CONFIG_GPIO_D4_PIN、((lcdData>>0)&0x01));
en_high();/*使能引脚上用于锁存数据的高电平到低电平脉冲*/
Usleep(40);
en_low();
Usleep(40);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在逻辑分析仪上捕获连接到显示屏的所有信号。

    比较工作实现(MSP432)和新器件(CC2652)之间的捕获情况。

    谢谢!
    Toby