请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TRF7970A 工具与软件:
您好!
我遇到了 DLP7970A 上 TRF 7970A 的中断问题、我已成功设置 MCU (stm32l0)以及两个器件之间的通信、当我发送 REQA 命令时、我不断检查 IRQ 控制寄存器、它变为64 、这意味着 RX 启动、一切都运行良好。 但我永远不会在中断线上获得该上升沿、有时我会得到、但它一点也不恒定、并且 IRQ 寄存器通常设置为0。 FIFO 状态寄存器指示只有2个字节将被读取。 无法读取完整数据、我确信 IRQ 线路已正确连接、因为有时我会在 IRQ 寄存器上出现 FIFO 溢出、例如32。 我正在尝试读取 NXP - Mifare DESFire 和 Mifare Classic 卡,开始通信正在发生,但它从未完成。