This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2420:CC2420和放大器;CC2530

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2420, CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1451649/cc2420-cc2420-cc2530

器件型号:CC2420
Thread 中讨论的其他器件: CC2530

工具与软件:

你(们)好

我们有多个 采用旧 CC2420和 CC2530的量产产品系列。

我们需要(再次)进行系统级无线电和 EMC 调节与认证测试。

对于该任务、我们需要直接控制 模块:选择通道、控制 Tx 功率和发送的 CW 信号。

您能建议最佳、简便的实用方法来做到这一点吗?

BR

Shachar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shachar、您好!

    SmartRF Studio 7应用支持 CC2420和 CC2530器件、使您能够控制无线电的各个方面(TX 功率、通道等)。

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    谢谢、转发问题

    通过什么硬件、我应该使用什么硬件将我们的嵌入式电路板与 CC 的 SoM IC 连接起来、并将印刷 PCB 天线连接到 PC SmartRF Studio、

    我注意到 EVM/扩展板很难 获取。

    它可以通过 USB 轻松连接到 SPI FTDI 或类似的电缆/适配器吗?

     

    BR

     

    Shachar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shachar Armon、您好!

    如果您拥有软件狗(USB)版本的器件、则可以将 CC 调试器(CC-调试器调试探针| TI.com)探针与器件一起使用(*应该将 CC 调试器和 CC2530软件狗插入您的计算机)、并且 SmartRF Studio 应该能够检测到器件。

    谢谢!
    Alex F