This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:通过专有2.4GHz 连接到 TI CC2544或 Nordic IC

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2531, CC2544, CC2340R5, CC2511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1445213/cc2340r5-connect-to-ti-cc2544-or-nordic-ic-via-proprietary-2-4-ghz

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件:CC2544CC2511、CC2531

工具与软件:

大家好、团队成员:  

我的客户正在开发2.4GHz 无线 KB/鼠标。

 在以下情况下、他们想知道2.4G 无线 KB/鼠标是否可以通过2.4G 专有堆栈连接 USB 软件狗:

1.  无线 KB/鼠标的解决方案是采用 TI 2.4G 专有示例代码的 TI CC2340。

2. USB 软件狗解决方案是 TI CC2544或 Nordic IC (例如 NRF52840)  

请帮助提供关于应用的意见:  2.4GHz 无线 KB/鼠标上的 CC2340

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mike

    感谢您的咨询。 我们会尽快查看您的问题并回复。

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系:

    [报价 userid="402811" url="~/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1445213/cc2340r5-connect-to-ti-cc2544-or-nordic-ic-via-proprietary-2-4-ghz "]

    1.  无线 KB/鼠标的解决方案是采用 TI 2.4G 专有示例代码的 TI CC2340。

    [报价]

    CC2340器件能够通过 BLE 或 PropRF 支持 HID。 CC2340没有内置 USB、因此需要第二个 IC 来启用 USB 功能并在需要 USB 时与 CC2340通信。

    [报价 userid="402811" url="~/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1445213/cc2340r5-connect-to-ti-cc2544-or-nordic-ic-via-proprietary-2-4-ghz "]

    2. USB 软件狗解决方案是 TI CC2544或 Nordic IC (例如 NRF52840)  

    [报价]

    CC2544不支持 USB 和 PropRF、因此可用作 HID 软件狗。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     有关   TI CC2544和 CC2340的2.4GHz 专有示例代码 、请帮助检查从何处获得的示例代码

    1.2.4GHz   无线 KB/鼠标(CC2340)

    2、  2.4GHz 无线 USB 软件狗(CC2544)

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前、我们没有预先为 CC2340R5提供的2.4GHz 无线 KB/鼠标演示的示例。 我将邀请我们的 PropRF 专家来评论 CC2544。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan:  

    谢谢。 最好能 为 CC2340R5+CC2544提供2.4GHz 无线 KB/鼠标演示的示例代码。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike Wu1、

    虽然我们对于其他 CC25xx 器件有一些软件狗 HID 代码、但很遗憾、没有专门针对 CC2544的示例、我们必须从  CC2511或 CC2531示例迁移(swrc088c;以及有关 USB HID 使用的有用 PDF)。  

    我已经确认(使用 SmartRF Studio) CC2340R5和 CC2544可以彼此正确通信、这意味着一旦 CC2544具有 USB HID 设置、就能正常工作。  

    CC2544有以下示例(但是没有 HID):

    谢谢!

    Alex F