This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1:WBMS 示例(wmain_diag、wdevice)-带有中继节点的树拓扑支持

Guru**** 2579305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1455726/launchxl-cc26x2r1-wbms-example-wmain_diag-wdevice---tree-topology-support-with-relay-nodes

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1

工具与软件:

您好!

我目前正在与合作 simplelink_wbms_sdk_2_00_03_09_eng并测试提供的 WBMS 示例、特别是 wmain_diagwdevice产品文件夹。

关于网络拓扑、我有以下问题:

我希望实施 树拓扑通信结构 其中继电器节点(中间器件)可以在之间转发数据 无线主节点(WMain) 无线设备节点(WDevices) .

  1. 是否可以使用当前 SDK 配置和支持此类拓扑?
  2. 如果不直接支持、 修改或其他配置 那么需要多少 PoE 才能启用此功能?
  3. 是否有任何演示的现有示例、文档或 API 多跳路由或继电器节点实施 在 WBMS 框架内?

非常感谢您就此问题提供指导。

提前感谢您的支持!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于节假日、我们的专家将在1月的第一周左右离开办公室与您联系


    谢谢!
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 我理解、我会等到1月再回来。 愉快的假期! 此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    最新的 SDK 版本是2.0.6.xx。 请转到最新的 SDK 版本。  

    所有 SDK 都不支持树网络、星型网络是 TI WBMS 支持的网络。