This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:如何为 Launchpad 上电。

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1454494/cc2652r-how-to-power-on-the-launch-pad

器件型号:CC2652R

工具与软件:

您好!

我正在使用这些 LaunchPad 处理一个项目、我要 使用外部电源在数据表(CC2652RSSimpleLink 多协议2.4GHz 无线 MCU 数据表(修订版 J))中提到的不同模式下测量电流。 那么、如何使用外部电源而不是 USB 电缆为 LaunchPad 供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我希望你们做得好、抱歉响应延迟了。 我们应该能够使用3.3V 导线和接地(连接到各自的引脚)为器件供电。 您可能还需要将 Launchpad 上的跳线从 XDS110更改为外部。  

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alex。