This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:针对 TRF7970A 的 MSPF5529LP 套件到 MSP430F6779A 的代码端口

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A, MSP430F6779A, MSP-EXP430G2ET, DLP-7970ABP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1458047/trf7970a-code-port-from-mspf5529lp-kit-to-msp430f6779a-for-trf7970a

器件型号:TRF7970A
主题中讨论的其他器件: MSP430F6779AMSP-EXP430G2ETDLP-7970ABP

工具与软件:

大家好、

我们目前有一个使用的工作设置 MSPF5529LP LaunchPad 通用串行总线接口(USB)库与进行通信 TRF7970A RFID 收发器 .  我们用于此设置的示例代码:

F5529LP_TRF7970A_ALL_NFC_MODES_BaseCode_01052018.rar

现在、我们需要将该应用程序移植到 MSP430F6779A 微控制器上运行 、 不带 USB 库。

您能不能指导我们:

  1. 移植代码的步骤

    需要对现有代码进行哪些更改才能使其适应 MSP430F6779A?

  2. 硬件注意事项

    MSP430F6779A 与 TRF7970A 通信需要进行哪些特定配置?
  3. 参考文档或示例

    对于将代码从 MSP430F5xx 移植到 MSP430F6xx 系列、是否有任何应用手册、示例或迁移指南?

如果有任何可以帮助简化此迁移的建议、示例代码或文档、我们将不胜感激。

谢谢!

此致、
Vishal Tyagi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我建议您参考此应用手册 TRF7970A + MSP430G2xx NFC/RFID 模块参考设计。  对于只需要检测 NFC/RFID 标签或从 NFC/RFID 标签读取非 NDEF 数据的 RFID 应用、建议的平台如下。 MSP-EXP430G2ET 没有如中所示被枚举为 UART 串行端口的 USB 端口  MSPF5529LP LaunchPad。  因此、您可以参考在没有 USB 的情况下编写的示例代码。  

      DLP-7970ABP BoosterPack 插件模块和 MSP-EXP430G2ET LaunchPad 开发套件  

      固件: 基本 RFID 阅读器固件示例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,查尔斯,你的宝贵建议。 我们将考虑到这一点、并据此进行。