This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS3705:可能的最长读取距离是什么?

Guru**** 2573915 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27624, TMS3705, UCC27424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1456890/tms3705-what-is-the-longest-possible-reading-distance-range

器件型号:TMS3705
Thread 中讨论的其他器件: UCC27424、UCC27624

工具与软件:

您好!

我正在使用 TMS3705设计用于 FDX 和134kHz 标签的 RFID 读取器。 为了延长读取距离、我在 TMS3705 与天线之间加入了一个放大器、以增大发送到标签的信号功率。 已通过天线对匹配电容进行了完美调优。 但是、尽管做了这些努力、我们仍然无法达到15cm 的期望读取距离。即使经过对设计和布局进行了各种调整、我能够获得的最大读取距离也是10cm。 我附加了原理图的一部分。

我有关于 TMS3705 及其设计优化的几个问题:

  1.  当我们以数据表中指定的"远距离"性能为目标时、TMS3705能够提供什么样的实际范围? 是否需要进行特定的元件级调整来实现此目的?

  2. 我们的设计设置的合理预期范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mahdi、  

    1. TMS3705器件的最大距离为15cm - 25cm。 将 UCC27424器件与 TMS3705配合使用、可实现此范围的最大终止。 请参考这两个线程以了解更多信息: LF RFID、TM3705 + UCC27424最大范围是? 和 TMS3705标签读取距离。 此外、最大距离将取决于您使用的 RFID 标签类型。  

    2.没有看到附的示意图。  

    如果您有任何其他问题或有任何其他困惑、敬请告知。  

    谢谢!  

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Isaac:

    感谢您的答复。 知道最大距离超过15cm 让人感到非常欣慰。很抱歉前面忘记附上了原理图、我现已包含在内。 如原理图所示、我将使用 UCC27624来延长该距离。 我使用的感应器在另一个设计中表现良好、尺寸可达20厘米、因此我认为感应器本身不会造成问题。

    1. 为了进一步优化设计、我应该考虑任何布局技巧吗?

    2. 使用125kHz IC 时、读取距离存在类似的问题。 您是否知道我可以在设计中使用的替代 IC 来提高性能?

    谢谢!

    Mahdi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mahdi、  

    对于125kHz IC (原理图上为 htrc11001t)、请打开新主题、相应的团队将能够为您提供帮助。  

    此外、您正在使用哪种天线? 建议使用环路和铁氧体棒状天线、并且使用电感为100uH - 500uH。  

    我认为原理图没有任何错误、但需要咨询硬件团队进行详细了解。  

    谢谢!  
    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Isaac:

    我在应用中使用环路天线、天线电感在200uH 至300uH 之间。

    谢谢!

    Mahdi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahdi  

    我懂了。 我还在咨询团队。  

    此外、由于我出差、我的回复可能会延迟。  

    我会在本周结束前(2010年1月)作出回应。  

    谢谢!  

    Isaac