This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152HEVM:RF430FRL152HEVM 传感器读数达到最大值

Guru**** 2811705 points

Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H, RF430FRL152HEVM, TRF7970A, MSP-FET, DLP-7970ABP, MSP-EXP430G2ET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1457666/rf430frl152hevm-rf430frl152hevm-sensor-readings-are-maxed

器件型号:RF430FRL152HEVM
主题中讨论的其他器件: TRF7970AMSP-FET、RF430FRL152H、 DLP-7970ABPMSP-EXP430G2ET

工具与软件:

您好!

我有2个问题。 我不熟悉 RF430FRL152HEVM 电路板、我使用 TRF7970A EVM 和 RF430FRL152HEVM GUI 来连接电路板的温度和光强度读数、但所有传感器读数均为$FFFF、我尝试了传感器和器件配置、还使用了 SensorHub 包尝试了其他版本、但仍然所有数据都以$FFFF 的形式提供。

此外、我还想对电路板进行编程以测试 MSP430功能、使用 MSP-FET 或仅通过类似的 MSP430兼容编程器对 RF430FRL152HEVM 进行编程。

感谢您提供任何帮助或建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     本应用手册将非常 有助于回答您的许多问题、无论是您目前提出的问题、还是您将来可能会提出的问题。  RF430FRL15xH 器件常见问题解答(修订版 C)

    [报价用户 id="637084" url="~/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1457666/rf430frl152hevm-rf430frl152hevm-sensor-readings-are-maxed "]我使用 TRF7970A EVM

    首先、TRF7970AEVM 已不再供货。 不确定您是如何购买此 EVM 的。 要评估 RF430FRL152H、推荐的阅读器是 DLP-7970ABP BoosterPack 插件模块和 MSP-EXP430G2ET LaunchPad 开发套件。 请参阅常见问题解答。  

    [报价 userid="637084" url="~/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1457666/rf430frl152hevm-rf430frl152hevm-sensor-readings-are-maxed。由于所有传感器读数都是$FFFF、我尝试了传感器和设备配置、也使用了 SensorHub 套件来试用不同的版本、但仍然所有数据都是$FFFF。

    如上所述、请使用   DLP-7970ABP BoosterPack 插件模块和 MSP-EXP430G2ET LaunchPad 开发套件作为 NFC 读取器来评估 RF430FRL152H。

    [quote userid="637084" url="~/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1457666/rf430frl152hevm-rf430frl152hevm-sensor-readings-are-maxed 我还想对电路板进行编程以测试 MSP430特性、使用 MSP-FET 或类似 MSP430兼容编程器唯一方法来对 RF430FRL152HEVM 进行编程。

    是的、您需要 MSP-FET 来编程/调试 RF430FRL152HEVM。 请参阅 RF430FRL152HEVM 用户指南。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分 我了解其他部件、但我的 TRF 是否会用作 NFC 读写器? 我很久以前就知道了、但现在只需要使用它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TRF7970AEVM 是一款 NFC 读取器/写入器。

    您是否在 TRF7970AEVM 上运行了正确的主机软件 ?

    您是否在 RF430FRL152HEVM 上运行了正确的主机软件?

    如果您使用智能手机等智能设备读取 RF430FRL152HEVM 上的原始数据、是否也会读取所有 F?