This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS3705:125kHz 时 RFID IC 的替代器件

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS3705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1457579/tms3705-alternative-part-for-rfid-ic-at-125-khz

器件型号:TMS3705

工具与软件:

您好!

我目前正在设计用于低频应用的 RFID 读取器。 对于125kHz、我使用 NXP 的 HTRC110。 不过、读取范围会出现问题。 我的目标是读取距离为15cm、但我无法实现超过10cm 的距离。

我正在尝试确定这种限制是由于 HTRC110的固有功能造成的、还是我的设计中存在问题。 我已附上原理图供您参考。

此外、我一直在搜索 HTRC110的替代产品、但从未成功。 您能建议更换此部件吗?

如果您有任何建议或建议来改进我的当前设计和延长阅读距离、我将非常感谢您提供宝贵的意见。

谢谢!

Mahdi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahdi

    我将研究可能的替代方案、并告诉您我们是否有适合您的潜在解决方案。

    此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMS3705的额定工作频率为134.2kHz、并支持 HDX/FSK。 125KHz 应答器通常使用 FDX/ASK、而 TMS3705不包括 ASK 接收器。  如果在 原则上可能将阅读器天线的共振频率调谐到125kHz、您可以将其用作此频率下的发送器、但它不能作为 FDX/ASK 应答器的接收器兼容。

     与 FDX/ASK 应答器相比、HDX/FSK 应答器可提供更好的读取范围 。

    此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    感谢您的答复。 您知道有没有适用于125 kHz 的 RFID 阅读器可以替换原理图中的当前器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahdi

    遗憾的是、原理图中没有可直接替代您所选器件的器件。

    此致、

    Andrew