This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3SIPA:数据表中振荡器的电容值冲突(C81与 C91)

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2651R3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1459701/cc2651r3sipa-conflicting-capacitor-values-for-oscillator-in-datasheet-c81-vs-c91

器件型号:CC2651R3SIPA
主题中讨论的其他器件:CC2651R3

工具与软件:

您好!

我正在查看 CC2651R3 ts 的数据表(可在此处获取:https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc2651r3sipa.pdf?MCU=1736327122513)、我已经注意到第51页中振荡器 C81和 C91电容器的不一致。 其中一个电容器列为12 pF、另一个列为15 pF、但在文档中这些电容值似乎已进行了多次切换。 有时 C91列为12 pF、有时为15 pF、C81也是如此。 每个电容器的哪个值是正确的?

此致、

Sebastian

            

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您指出这一点、我们将在本文档的未来版本中纠正此问题。

    设计文件中的值正确、请参考设计文件。

    此致