This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R2:PA 和 LNA

Guru**** 2642435 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2595, CC2592, CC2340R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1462256/cc2340r2-pa-and-lna

器件型号:CC2340R2
Thread 中讨论的其他器件:CC2592、CC2595、

工具与软件:

您好!

我 有一个连接到 CC2340的温度和应变测量传感器。 传感器放置在密集金属环境中。 我想提高其发射功率并提高接收器灵敏度。 对于发送侧、我将考虑增益为25dB 的 CC2595。 您能否推荐可提供良好灵敏度的 LNA 芯片组? CC2592仍然存在、但增益为+20dBm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC2592具有 PA 和 LNA、可以提供大约2dB 的灵敏度改进。 但是、该数据来自我们的初步测试、尚未得到充分验证。

    您对灵敏度有要求吗?

    此致、

    按钮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bun、

    有。 仅当传感器接收到来自外部的另一个模块的信号时、才会开始发送数据。 由于传感器周围的环境是金属化的、因此我们正在尝试尽可能优化射频。 因此、要求具有高灵敏度的传感器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道您是否对灵敏度有数值要求。 目前、CC2340R2在1M PHY 时的灵敏度为-96.5dBm、而使用 CC2592、您可以看到大约提高到-98.5dBm。 这是否足够?

    按钮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bun、

    我们希望将其提高到102dBm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您尚未这样做、则提高 RX 增益可提高灵敏度级别。

    这 就是快速、低成本解决方案的终点。 您将不得不考虑其他范围扩展器、执行射频匹配并验证是否需要更高的性能。

    按钮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bun。 当然。 解出来