This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RI-TRP-DR2B:RI-TRP-DR2B 在高压电势环境中

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: RI-TRP-DR2B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1464869/ri-trp-dr2b-ri-trp-dr2b-in-a-high-voltage-potential-environment

器件型号:RI-TRP-DR2B

工具与软件:

尊敬的先生或女士!

我们想在特殊应用中使用您的 NFC 半导体。 这里有一个"混沌"的电压电位环境。

在此环境中、可能会出现高达1500V 的快速、不规则的电压突变。 距 IC 和天线(例如 RI-TRP-DR2B)仅约5mm。

您是否有关于此类操作环境中的可靠性和使用寿命的任何信息?

来自瑞士的亲切问候!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     从数据表中可以看出、该器件不易受 ESD 事件的影响。 ESD 事件甚至可以在短时间内超过1500V。 我们没有关于您特定操作环境下的可靠性和使用寿命的信息。 只要您处于数据表中定义的规格范围内、我就不会看到问题。