This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152HEVM:RF430FRL152HEVM

Guru**** 2797295 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430G2ET, RF430FRL152HEVM, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1463397/rf430frl152hevm-rf430frl152hevm

器件型号:RF430FRL152HEVM
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430G2ET、、 TRF7970A

工具与软件:

大家好、我想用 TRF7970A EVM + MSP-EXP430G2ET 和 RF430FRL152HEVM 来使用 LabView 读取 ADC 数据并在图形中呈现、目前我想重写由 TI 作为主程序提供的程序(SLOC346)并按照图片中的程序代码操作、我已经尝试使用访问端口、在发送0xFF 后、MCU 应该已经尝试过使用访问权限、但是没有回复消息。 发送0xFF 后、MCU 应以消息进行回复、但 MCU 未响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我建议您首先 按原样在 TRF7970A EVM + MSP-EXP430G2ET 上运行 SLOC346固件。 确保 使用提供的 GUI 软件与 RF430FRL152HEVM 配合使用。 GUI 软件 通过 UART 接口与 MSP-EXP430G2ET 进行交互。 您可以使用示波器或逻辑分析来捕获 PC 和  MSP-EXP430G2ET 之间的事务作为工作参考。 接下来、对 LabView 软件执行相同操作并比较 UART 事务。  

     您还必须确保在跳线 J101上将 TXD 和 RXD 跳线更改为水平位置、从而选择硬件 UART。 同样、请尝试首先使用提供 GUI 运行示例。 如果工作正常、则可以与您的 LabVIEW 软件进行比较。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    按照您的建议重复使用 GUI、并且使用访问端口侧面记录数据包中发送的信息后、我现在知道必须在数据包的开头使用"0"和"1"、但我不知道数据字节的其余部分来自哪里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我现在明白、必须在数据包的开头使用"0"和"1"、但我不知道数据字节的其它内容来自何处。

    首先、它在您使用库存 GUI 时能正常工作吗? 请参见下文。 您是否知道温度和照度级别?

    抱歉、我不明白您在开头必须使用"0"和"1"的含义。 您能否展示工作系统与非工作系统的示波器或逻辑分析仪捕获结果。  

    我建议您仔细阅读 TRF7970A 数据表 TRF7970A 多协议完全集成13.56MHz RFID 和近场通信(NFC)收发器 IC 数据表(修订版 M)  、然后转到第6.10节 TRF7970A IC 通信接口、其中显示了有关如何在收发器和主机处理器之间发送命令和接收数据的各种图。