This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2662R-Q1:有关测试 CC2662R1的问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652R, LAUNCHXL-CC26X2R1, SYSCONFIG, BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1445301/cc2662r-q1-question-about-testing-cc2662r1

器件型号:CC2662R-Q1
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-CC26X2R1SysConfig、CC2652R、 BQ79616

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户现在正在为他们的新项目测试 CC2662R1。

他们遵循了 simplelink_wbms_sdk_2_00_06_14中的 WBMS 快速入门指南、使用了"wmain_dfu_a"和"wdevice_oad_a"示例。

他们使用 CCS 中的 macStats 来检查 LAUNCHXL-CC26X2R1的无线通信。

但是将同一固件下载到 CC26662R1 EVM 时、它们无法检查可用的无线通信。

与 CC2662R1 EVM 进行无线通信时是否遗漏了任何内容?

请建议 使用 CC2662R1 EVM 进行无线通信时应尝试的事项。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

    首先、最新的 SDK 版本应该是2.0.6.18、如果项目刚启动、建议您可以进行升级。 我可以在此处了解有关 CC2662 EVM 的更多信息吗? 是用于 WM 还是用于 WD? 以及运行测试时如何为电路板供电?

    此致、

    Barbara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barbara:

    我是 Byeongmin、 工程师通过大通提问。

    我们有2.0.6.14的 SDK 版本。  我们将升级 SDK 版本。

    我们拥有的电路板不是 EVM、 而是定制的 WM 和 WD。

    整个电路和 PCB 布局均以 LAUNCHXL-CC26x2R1为基准。

    WM 的电源由电源提供、而 WD 的电源由电池 CMA 提供。

    此致、

    Byeongmin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们升级到了最新的 SDK 版本3.0.0.3、但无线通信仍无法正常运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Byeongmin Son,

    在这里、WM 和 WD 映像(.out)文件在 LP 上进行了测试、但无法使用定制电路板? 如果是、我们可以审查原理图吗? 请查看 SIMPLELINK-2-4GHz-design-reviews 设计工具|德州仪器 TI.com

    此致、

    Barbara  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用的 IC 是 CC2662R。
    我在 SimpleLink 2.4GHz 器件的硬件设计评审申请表文件中没有看到 IC、如何与您联系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barbara:

    是的、当在 LP 上测试 WM 和 WD 图像(.out)时、无线通信已确认、但在定制电路板上不起作用。

    导入工程并检查.syscfg 文件时、MCU 会设置为 CC2652R1FRGZ。 这很重要吗?

    syscfg 文件中的 MCU 不会从 CC2652R1更改为 CC2662R1。

    此致、

    Byeongmin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Byeongmin:

    默认情况下、SysConfig 不应包含支持的器件配置。 在哪里可以找到 CC2652R1FRGZ 的设置?

    要审核原理图、请在此时尝试使用 CC2642器件。 我们最后将以 CC2662的形式进行处理

    此致、

    Barbara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barbara:

    打开.syscfg 文件并点击"Device show"后、将显示 CC2652R (器件)/VQFN (RGZ)(封装)。

    我们已确认主板(WM)和 LP (WD)之间具有无线连接、但仍然无法与从板(WD)进行无线连接。

    当我们想再次测试无线连接时、始终需要擦除所有闪存扇区、再次下载.out 文件、然后执行测试?

    此致、

    Byeongmin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Byeongmin:

    "器件显示"主要用于引脚映射、其中 CC26x2串行具有相同的封装。 应该没有问题。

    默认情况下、网络将以"持久模式"形成、其中 WM 和 WDS 在初始网络构建后将网络形成信息存储在闪存中。 因此、从第二次构建网络时、将会"重新加入"、而不是"初始加入"。 在这种情况下、如果更换了任何部分设备、则不会形成网络、因为它们都希望与现有配对设备进行通信。 因此、在使用新的对等器件尝试构建网络之前、必须擦除闪存。

    在调试阶段、可使用"易失性模式"来避免擦除操作。 网络中的设备不会存储任何网络形成信息。 因此、每当网络断开和重组时、网络都将成为"初始加入"。 在这种情况下、如果更改网络中的任何器件、则无需擦除。 要使用易失性模式、需要在 WM 项目的预定义符号中定义"TEST_MODE"。

    如果您的 WD 不起作用、最好了解它是否成功运行。  

     

    此致、

    Barbara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barbara:

    在擦除 WM 闪存的所有扇区后、我们通过定义"TEST_MODE"重新下载固件。 然后、我们测试了两个 LP、其中下载了 WD、并确认无线通信正常(每个节点1个)。 但是、我们下载了 WD 的从板仍然无法建立无线通信。

    板的配置如下:WM 是主器件、WD 是连接到 BQ79616的从器件、其电路专为电池监控而设计。

    如果 WM 被下载到从板并使用已下载 WD 的 LP 进行测试、则从板与 LP 进行无线通信。
    在分别下载 WM 和 WD 的情况下测试主板时、未连接无线通信。
    为什么在下载 WM 时无线通信可以工作、但在下载 WD 时无线通信无法工作?

    此致、

    Byeongmin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barbara:

    感谢您的支持、如果有任何有关上述问题的更新、请告诉我。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Byeongmin:

    客户电路板(WM)+ LP (WD)正常工作、但客户电路板(WM)+客户电路板(WD)不工作、表明我们需要检查客户电路板(WD)设计。

    WM 和 WD 具有不同的引脚映射。 如果 WM 可正常工作、但 WD 无法正常工作、请检查 WD 板的引脚映射、并查看是否有任何 ping 配置存在冲突。 每个工程的 SysConfig 中包含软件引脚映射。  

    此致、

    Barbara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barbara:

    WD 上是否有必须连接的引脚?

    当 WD 固件在 SysConfig 中针对定制电路板进行引脚映射并下载到 LP 时、它可与 WM 良好连接。 但是、在下载到定制电路板时、它仍然无法连接。

    我该怎么办?

    此致、

    Byeongmin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Byeongmin:

    当前行为点该问题可能与客户 WD 电路板设计相关、我们需要1、检查 WD 电路板设计。 请按照下面的方法满足 WD 设计要求。 2.请检查代码是否在 WD 板上成功运行。 (一种方法是、如果代码成功运行、则切换 GPIO、并检查 GPIO 状态以了解其是否成功运行)

    此致、

    Barbara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barbara:

    1. 我们的硬件团队已决定重新设计与 LP PCB 原图类似的 PCB 原图并重新测试。  

    2. 已通过 CCS 调试和 LED 验证固件操作是否正常。

    我们将使用重新设计的 PCB 进行测试并回复您。 谢谢你。

    此致、

    Byeongmin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barbara:

    我们重新设计了新的定制 PCB 并进行了传导测试。 在测试过程中、出现了一些问题、因此我们想询问这些问题。 我们提出了一些问题、因此我们想询问以下情况。 我们使用 WBMSDemoGUI 执行了测试:
    1.使用 LP (CC2652R1/WM)+新定制 PCB (CC2662R1/WD)进行测试时、RSSI 的测量值为-50dBm 至-60dBm。
    2.使用 LP (CC2652R1/WM)+新定制 PCB (CC2652R1/WD)进行测试时、RSSI 的测量值为-30dBm 至-40dBm。
    CC2652R1和 CC2662R1之间的无线通信是否有任何差异?

    此致、

    Byeongmin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Byeongmin:

    请打开新问题/问题的新 TT。

    TI 仅许可 CC2662用于 TI WBMS 网络。 CC2652不适用于 WBMS 应用。

    此致、

    Barbara