This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P7:CC2652P7评估套件

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-CC1352P7, LP-CC2651P3, CC2652P7, CC1352P7, LP-CC2652R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1462231/cc2652p7-cc2652p7-evaluation-kit

器件型号:CC2652P7
主题中讨论的其他器件: CC1352P7、LP-CC1352P7 LP-CC2652R7、LP-CC2651P3

工具与软件:

尊敬的支持部门:

我的客户计划 使用具有 OTA 功能的评估套件来评估 CC2652P74T0RGZR。 我找到的最接近的是  

LP-CC1352P7

我是否可以检查我是否获得此电路板、是否可以将其拆装并替换为  CC2652P74T0RGZR 以使其能够与 CC2652P7配合使用?

客户希望使用测试 BLE 功能

1. 20dBm 发射功率

2. OTA 功能

此致、

KPK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、KPK、

     CC2652P7 与 CC1352P7  器件引脚兼容、在功能上与 CC1352P7相同、以实现2.4GHz 运行。 您可以在 CC2652P7器件上运行 CC1352P7软件示例而无需进行任何更改、然后不必担心地交换 LaunchPad 上的器件。   software-on-cc2652p.html 

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    如果我应该得到的话,我能得到你的意见吗  

    LP-CC2652R7 而不是 LP-CC1352P7 、以便稍后轻松迁移到 CC2652P7?

    客户还需要测试 OTA 功能。  

    此致、KPK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果打算在最终硬件版本中采用 CC2652P7、则应使用 LP-CC1352P7。  这不会影响 OTA 的采用。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    供参考

    • LP-CC2652R7评估套件不支持功率放大器(PA)。
    • LP-CC1352P7-4评估套件支持 PA、可为 Tx 路径提供+10dBm。 但是、需要更改元件、以便为 Tx 路径实现+20dBm。
    • LP-CC2651P3评估套件支持 Tx 路径功率为+20dBm 的 PA、但由于闪存大小受限、因此不支持片上 OAD。 (卸下现有组件并替换为 CC2652P74T0RGZR。)

    对于其他选项、定制 PCB 设计可能包含使用 CC2652P74T0RGZR 的 Tx 路径的+20dBm。 我目前正在检查射频路径的原理图和外设元件。

    此致、