This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2662R-Q1:wBMS 协议的特性以及 CC2662R-Q1评估板的可用性

Guru**** 2532640 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2662R-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1464253/cc2662r-q1-features-of-wbms-protocol-and-availability-of-cc2662r-q1-eval-boards

器件型号:CC2662R-Q1

工具与软件:

您好!

目前我们正在开发一个解决方案、该解决方案需要多个从节点以100毫秒的间隔同步将数据包发送到单个主节点。

我们目前正在对 BLE PaWR (有响应的定期广告)进行一些基础研究、但作为平行调查、我们希望使用 TI 的这款 wBMS 解决方案。

我们想知道 WBMS 解决方案是否可以满足第一行中提到的主要要求以及从节点(最多100个节点)的可扩展性。

请检查上述疑问、并告诉我可能的 情况、我还想知道 CC2662R-Q1评估板的可用性以用于我们的初始分析。

提前感谢  

Srinath Baskaran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srinath:

    目前、TI WBMS 解决方案支持多达32个从属节点网络。 网络可以支持以100ms 的间隔进行数据采样。

    此致、

    Barbara