This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2500:技术问题

Guru**** 2563010 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1462637/cc2500-technical-issues

器件型号:CC2500

工具与软件:

大家好、TI 团队、ñ ol

我们的 CC2500模块用于几百瓦的高功率闪存。 CC2500长时间处于接收状态。 通常、它在信道中长时间没有跳频。 我们最近发现 CC2500在操作过程中突然收到错误数据、并且此数据一直是无序的。 我们通过重新调用初始化函数来重新初始化 CC2500。 我们配置 GDO0 IO 以通知主 MCU 有数据包。 我们对它进行了比较后发现、CC2500每次准时接收到数据时、该数据都是错误的。 在每次读取数据后、软件都会清除 CC2500的 FIFO 并重新进入 RX 模式。
我们已经验证了很长一段时间,但我们没有找到原因。 您是否收到过类似问题的客户反馈? 您对我们的情况有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC2500的 TX/RX 操作期间、高功率闪存执行什么操作? 我问这个问题的原因是、大功率可能会相互耦合以增加 CC2500的本底噪声、这可以解释您看到的问题。

    排除此故障的一种方法是通过从外部为 CC2500供电并执行 TX/RX 操作来隔离它。

    此致、

    按钮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bun、

    谢谢你。 我们的闪存用作接收器。 当它接收到一条指令时、它会闪烁、然后在完成之后充电。 由于主器件和从器件不是双向通信、因此不排除在闪存和充电过程中可以接收到质量。

    我们昨天进行了一天的验证、发现当 CC2500的所有通信端口都连接到逻辑分析仪之后、没有这种异常情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. 充电期间、是 CC2500正在发送、还是在闪存完成充电后进行发送?

    2.可以说明在您说它连接到逻辑分析仪时的设置吗?

    • 它仍然是内部供电还是仍然与 PCB 断开连接而是外部供电?
    • 通信端口是否已断开连接或只是探测?

    按钮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bun、

    1、设备检测电压是否需要实时充电,应该同时充电和传输。
    2.逻辑分析仪仅连接到相应模块的 IO 端口上、卡滞现象得到改善(逻辑分析仪无需与电源相连)。 现在、将外部100pF 电容器或下拉电阻器连接到时钟引脚、卡滞现象也可以得到改善(模拟逻辑分析仪)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。 我们来缩小根本原因的范围。

    1.首先、CC2500需要与电路板的其余部分单独供电

    • 如果问题消失、则尝试测试在接收器关闭后是否传输解决问题

    2.是否可以更换功率较低的接收器来测试问题是否仍然存在?

    3.最后、获取已知良好和不良的电路板并执行 ABA 交换、将良好的 CC2500移至不良电路板、反之亦然、问题是否出在主板或部件上?

    • 对接收器执行相同的 ABA 交换

    此致、

    按钮