This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2662R-Q1:CC2662R1的无线通信问题

Guru**** 2532030 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1465666/cc2662r-q1-wireless-communication-issue-with-cc2662r1

器件型号:CC2662R-Q1

工具与软件:

大家好、我是 Byeongmin。

是否有专门适用于 CC2662R1而不是 CC26x2R1的无线天线参考指南?

即使使用新的定制电路板、无线通信仍然不顺畅。

请提供答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Byeongmin,

     没有专门适用于 CC2662R1-Q1器件的天线指南、但我们通常建议将倒置 F 型天线与此 器件一起使用。 应用手册 SWRU120D 提供了有关倒置 F 型天线的详细信息。 如果您遇到通信问题、我们建议您首先在电路板上执行传导测量、以确保您的设计能够达到预期的输出功率和接收器灵敏度。 您还需要确保频率精度符合所选晶体的额定容差。 通过传导测量验证性能后、您必须确认所应用的天线匹配网络是否正确将天线输入阻抗匹配到50欧姆、以实现最大功率传输。 在进行辐射通信测试之前、确保射频设计的这些方面经过调优并正常运行对于可靠的通信至关重要。  

    此致、

    Andrew