This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2590:我想使用 CC2590为 CC1352制作范围扩展器

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2590

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1464191/cc2590-i-want-to-make-range-extender-for-cc1352-by-using-cc2590

器件型号:CC2590

工具与软件:

我们将使用 CC1352 SoC 和 CC2590范围扩展器来扩展 BLE 范围。

但是、我们正面临一个问题、BLE 连接变得不稳定:在启动后不久断开、扫描意外停止。

详细信息:

  • SoC:CC1352
  • 范围扩展器:CC2590
  • 电源:3.3V (根据数据表带去耦电容器)
  • 射频路径:阻抗匹配到50Ω

我们已经验证了控制信号(PA_EN、LNA_EN、HGM)和 BLE 参数、但无法解决问题。 您能否帮助我们确定根本原因并提供解决方案建议?

邮件给我@[编辑]  

此致、
Rahul Yadav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:  

    我已编辑您的信息以隐藏您的个人信息。  

    首先、我建议您在此处申请免费且保密的设计复查: https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS 
    这将有助于进行更深入的审查并确保考虑整个系统。  

    如果没有帮助、请打开一个新的主题-因为我可能会离开办公室。  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供有关此范围扩展器的更多详细信息、我们是否有任何应用于测试的示例代码