This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652RSIP:带 OLED 的 CC2652RSIP

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652RSIP, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1456837/lp-cc2652rsip-cc2652rsip-with-oled

器件型号:LP-CC2652RSIP
主题中讨论的其他器件:CC2652RSIPSysConfig

工具与软件:

请发送 带有 OLED 的 CC2652RSIP (用于 US2066控制器)的示例代码(对于无带有 SPI 的 RTOS)  

如何使用 sys config 进行操作以及如何通过硬件连接进行连接

作为 LP cc2562rsip、我们工作的电压为3.3V、因此如何连接 OLED (US2066)以获得3.3V 的电压