This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XDS110ISO-EVM:TMDSEMU110-U

Guru**** 2867940 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR6843, AWR6443, AWR6843ISK, MMWAVEICBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1463769/xds110iso-evm-tmdsemu110-u

器件型号:XDS110ISO-EVM
主题中讨论的其他器件:AWR6843AWR6443MMWAVEICBOOSTAWR6843ISK

工具与软件:

您好!


我通过查看下面随附的引脚图、完成了 A (辅助)、J (另一个)和 F (与电路板相连)之间的接线。 但是、我不知道将 A、J 和 F 连接到 XDS110调试器和 AWR6843板的顺序。 例如、下图所连接的 CM10引脚中 J 的引脚1应连接在何处? 同样、我需要有关 A 的引脚8应连接在何处以及 F 的引脚1应连接在何处(当 F 连接到 AWR 6843电路板时)的信息。 如果您能帮助我一次、我将不胜感激。

  -> A、J、F 引脚映射

  -> 辅助->  CM10引脚  

它看起来与用户指南中的内容略有不同。 用户指南指出、辅助针脚7被一个密钥锁住、但我收到的一个未被锁住。 请为我上面提出的问题提供一个准确的引脚图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       "哦,我知道了。" 我们使用的电路板是 AWR6443、而不是 AWR6843。 这是 AWR6443的图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系有关硬件设置的问题。  您能否提供您参考的用户指南以便让我们在同一页上浏览? 首先、您可以浏览 xWR6843 EVM 原理图、装配图和物料清单中包含的 xWR6843ISK 和 MMWAVEICBOOST 原理图。 您还可以 访问以下直接下载链接。 注意:AWR6843ISK 的引脚排列与 AWR6443相同。

    我不确定您专门参考了 AWR6443和 XDS110的哪些引脚、但您可以 分别查看两个60引脚 HD 连接器 J1 (AWR6443)和 J4 (MMWAVEICBOOST)、以了解这两个连接器如何在我们的 EVM 上连接。

    此致、

    Kristien