This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152HEVM:无法对 RF430FRL152HEVM 进行编程

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1469640/rf430frl152hevm-cant-program-rf430frl152hevm

器件型号:RF430FRL152HEVM
主题中讨论的其他器件:RF430FRL152HMSP-FET

工具与软件:

您好!

我正在尝试在 CCS Studio 中对 RF430EVM 板进行编程、但找不到目标板、没有 RF430。 此外、连接的目标器件仅具有"error!"。 我检查了参考文档进行设置、但没有任何效果。 我还在 IAR 中设置了所有内容来尝试一下、但在这种情况下、我无法编译、因为我想要使用部分示例项目来实现 NFC 功能、因此这里有 ndef.c 和 patch.c、但这些都是特定于 CCS 编译器的、我无法在 IAR 中使用它们。 感谢任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您使用的是哪个 CCS 版本? 如果您下载了 https://www.ti.com/tool/download/SLAC691/01.00.00.0F、则示例 CCS 工程包含指定了调试探针(TI MSP430 USB1)和器件(RF430FRL152H)的目标配置文件。  请参阅下面的、您需要使用 MSP-FET 调试探针才能对 EVM 进行编程和调试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我设法从示例项目中获得配置文件、并且我能够刷写我的电路板、连接的目标器件仍然无法识别电路板、但我能够加载我的固件、所以我想它现在可以工作了。 我将使用最后一个版本的 CCS、EVM 板通过 MSP-FET 连接到 PC