This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:是否对 SimpleLink 数据进行了编码?

Guru**** 2513735 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1483538/cc2340r5-is-simplelink-data-encoded

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

您好!

在使用带有此芯片的 SimpleLink 时、有效载荷数据是如何编码的? 我们希望在2.4GHz 频带中实现与其他 FSK 芯片的兼容 FSK 通信。 使用 SX1280或 GNU Radio SDR 解码时、似乎在每个字节内存在四字节交换、而在最低位处于活动状态时存在字节移位。 对我来说、这看起来一些数据正在关闭、但已禁用。 SimpleLink 中是否有一些特殊的专门数据处理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tobias:

    我希望 你做得好。 我对"SimpleLink"的含义有点困惑、您是在为 CC2340R5运行其中一个 SmartRF 8示例 PHY、还是在 CC2340R5上的 SDK 中运行 rfpacketTx 或 rfPacketRx 示例?  

    在线我们在这里提供了一些有关使用无线电(以及它的命令/调度程序)的好信息: 无线电控制层(RCL):通用 Tx 命令处理程序

    谢谢!
    Alex F