This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2400:射频收发器2.4GHz ISM 频带射频 T RANSCEIVER 芯片

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2400, CC2640R2F, CC2500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1483385/cc2400-rf-transceiver-2-4ghz-ism-band-rf-t-ransceiver-chip

器件型号:CC2400
Thread 中讨论的其他器件: CC2640R2FCC2500

工具与软件:

我们目前使用  CC2400-RTB1、 因此必须改用 CC2400RSUR、因为前者不再可用。 但是、这两个元件都标记为  NRND:  不推荐用于新设计。 您是否有替代这些组件的等效当前产品、因为我不想重新设计电路板、以便适应具有不同封装的产品。

此致

Keith Norris

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    遗憾的是、CC2400没有引脚对引脚的替代部件。 您有几个选项、但它们都涉及重新布线。

    1. CC26xx 系列(如 CC2640R2F)具有相同的引脚数、但 需要通过软件来完成相关工作。

    CC2500具有不同的引脚数、但软件工作量极少、因为它还使用 SPI 而非 JTAG。

    此致、

    按钮