This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:用于 ISO15396芯片环读卡器应用的 TRF970A

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1483315/trf7970a-trf970a-for-iso15396-chip-ring-reader-application

器件型号:TRF7970A

工具与软件:

嗨、

我目前正在开发一种用于动物识别应用的 RFID 读取器、这种读取器使用的是13号芯片环、56MHz 技术用于学士论文。 读取器必须支持 ISO15396、并且不仅能够读取这些标签、还能够在这些标签上写入特定页面。 此外、该系统将采用尺寸约为70cm x 20cm 的大型天线 、以确保足够覆盖芯片环。

我将 TRF970A 作为此应用的潜在解决方案、希望询问您是否认为这是最佳选择。 此外、您能否建议 PA E 型功率放大器是否足够可靠、与 TRF970A 配合使用、可有效驱动此类大型天线?

大家好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [quote userid="645121" url="~/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1483315/trf7970a-trf970a-for-iso15396-chip-ring-reader-application 读者必须支持 ISO15396并且不仅能够读取这些标签而且能够在上面书写特定的页面。 [报价]

    TRF7970A 仅支持以下列出的标准、而非 ISO15396。 但是、 通过在直接模式0下操作 TRF79xxA、可以与不受支持的 NFC/RFID 标签和设备进行通信、这需要主机 MCU 在多个13.56 MHz 下运行以编码和解码原始副载波信号。 这使得主机 MCU 可以接收原始数据、该 MCU 必须处理接收到的数据、包括处理所有数据包和字节成帧、奇偶校验和 CRC 计算

    有关详细信息、请参阅数据表。  

    6.10.6直接模式

    直接模式使得用户能够将读取器配置成两种方式中的一种。 直接模式0 (位6 = 0、正如 ISO 控制寄存器中定义的那样)使得用户只使用读取器的前端功能、绕过读取器的协议执行。 对于发送功能、用户通过 MOD 引脚(引脚14)获得对发送调制器的直接访问权限。 在接收端、用户可直接访问 I/O_6 (引脚23)上的副载波信号(数字化 RF 包络信号)。

    •在模式0中、读取器只用作一个 AFE、而协议处理被绕过。