This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2755R10:无需32.768kHz 晶振。

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2755R10, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1479572/cc2755r10-no-need-for-32-768khz-crystal

器件型号:CC2755R10
主题中讨论的其他器件: SysConfig

工具与软件:

澄清一下、如果您不需要使用 RTC 的低功耗模式、可以在不连接外部32.768kHz 晶体的情况下使用 CC2755R10。 因此、系统仅使用48MHz 晶体和内部慢时钟。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jens、您好!

    BLE5-Stack 用户指南的时钟配置部分所示、使用 LF RCOSC 和 LF XTAL 之间需要了解时钟精度、但只要这是您的应用可以接受的折衷、就可以排除外部32kHz 晶体。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不使用睡眠模式、因此答案是肯定的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这肯定对 RCOSC 有所帮助、TI 在没有外部32kHz 晶体的情况下不会验证所有无线电操作、并且 LF 时钟源在任何功耗模式下仍为 RTC 和看门狗供电、因此建议开发人员在此用例中对其产品进行测试/认证时密切关注时序/精度。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    澄清一下、如果 LF 时钟被设置为"无 LF 时钟"、那么48MHz 晶体会产生一个假的 LF 时钟、因此也非常精确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是有关所涉及寄存器的更多详细信息: https://dev.ti.com/tirex/explore/content/simplelink_lowpower_f3_sdk_8_40_00_61/docs/driverlib/cc27xx/register_descriptions/CPU_MMAP/CKMD.html#LFCLKSEL 

    由于应该禁用 LF 时钟和待机功能、因此需要修改 F3 SDK 示例、以选择 PowerCC23X0_doWFI 作为策略函数(SysConfig ->电源模块)、而不使用  Board_init 中的 PowerLPF3_selectLFOSC 或 PowerLPF3_selectLFXT API (在 SysConfig 生成的 ti_drivers_config.c 内)。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以在 syscfg 工具中更改电源策略、但手动更改 ti_drivers_config.c 以排除  PowerLPF3_selectLFOSC 或 PowerLPF3_selectLFXT 不太好、因为 ti_drivers_config.c 在每次构建时都会更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brian、

    您必须从"SysConfig Generated Files"视图中的编译中排除 ti_drivers_config.c、然后将之前编译的 ti_drivers_config.c 文件复制到您的本地工作区(您可以相应地进行修改)中以使用该文件。

    此致、
    Ryan