This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:TRF7970A

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1482292/trf7970a-trf7970a

器件型号:TRF7970A

工具与软件:

Dears、

我的客户使用 TRF7970在环路线路上进行通信。 有几个问题需要提问:
两个 TRF7970A 能否直接使用直接模式0 (DIRECT 模式0)模式进行点对点通信(专用协议通信)?
2. trf7970A 中的调制深度和调制长度相关寄存器是否可以在直接模式0下使用,目的是通过调整调制长度来调整和提高波特率?
3.客户目前的方案是采用射频开关以一定的频率切换线圈(估计为4K 频率切换,以确保两个线圈的实时传输数据),对于 trf7970A,切换线圈的过程中是否会有芯片故障?
如果报告了故障、芯片是否需要软件干预从故障中恢复、然后从故障中恢复到正常工作状态?
客户希望确保实时数据传输、因此该参数非常重要!

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    1.两个 TRF7970A 能否直接使用直接模式0 (目录模式0)模式进行点对点通信(专用协议通信)?

    可以、 通过在直接模式0下操作 TRF79xxA 可与不受支持的 NFC/RFID 标签和设备进行通信。

    Unknown 说:
    2.是否可以在直接模式0下使用 trf7970A 中与调制深度和调制长度相关的寄存器、以便通过调节调制长度来调节和提高波特率?
    [报价]

    有。 直接模式0使得 TRF79xxA 能够将原始经调制信号传递给主机 MCU 或者接收来自主机 MCU 的副载波数字数据流。 主机 MCU 必须在多个13.56 MHz 上运行以解调接收到的信号或对副载波数据进行编码。 有关直接模式0的更多详细信息、请参阅相应的 TRF79xxA 数据表。

    Unknown 说:
    3. 客户当前的解决方案将使用射频开关以特定频率(估计为4K 频率开关、以确保两个线圈的实时传输数据)切换线圈、对于 trf7970A、切换线圈的过程中是否会出现芯片故障?
    如果报告了故障、芯片是否需要软件干预从故障中恢复、然后从故障中恢复到正常工作状态?[/QUOT]

    如前所述、 直接模式0仅将 TRF79xx 用作 AFE、允许访问原始射频数据流。 在该模式下、 主机直接控制发送和接收的调制。 它可以控制通过 MOD 引脚进行传输的调制。  使用 DM0、该器件实际上可支持任何协议、甚至专有调制方案。 直接模式0对主机资源的要求也最高。 主机必须生成并检查任何所需的 CRC 字节或奇偶校验位、以找出可能由于中间线圈切换而导致的故障。  

    [/quote]