This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS3705:通过 Murata 和#39;s 振荡器获得评估结果

Guru**** 2595630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1477046/tms3705-evaluation-results-with-murata-s-oscillator

器件型号:TMS3705

工具与软件:

您好!

我们有客户的以下请求。
TI 能否提供验证数据、例如整个温度范围内的频谱变化?

对于这一困难的调查、我们深表歉意。


TMS3705FDRQ1数据表第16页的电路图中列出了 Murata 的"CSTCR4M00G55B-R0"作为4MHz 晶体振荡器、我们正在考虑同时使用这两者。

问题)

1)您是否确认在"TMS3705FDRQ1"(-40℃ 至85℃)的工作温度范围内运行没有问题?
2) 2)如果您已确认上述内容、是否能够提供验证结果的证据?

此致、
Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi、

    我将对此进行研究、明天我会尽量提供一些信息。 谢谢。

    此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew-San:

    感谢你的帮助。 我将等待调查结果。
    我还有一个问题。

    数据表显示"TMS3705FDRQ1取代了 TMS3705EDRQ1"、这些产品是否完全相同?

    如果有任何区别、请告诉我。
    我为麻烦道歉。

    此致、
    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    广山市

    是的、 TMS3705FDRQ1和 TMS3705EDRQ1器件是相同的、唯一的区别是晶圆制造厂的位置。 当您接受我的连接请求后、我会向您发送一些温度范围内的性能数据。 谢谢。  

    此致、

    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew-San:

    感谢您的支持。

    您的申请已获得批准。
    我们期待收到您的温度数据。

    此致、
    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    广山市

    我刚才向您发送了一条包含数据的消息。 这将为您提供最初请求的信息。  

    此致、

    Andrew