This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652PSIP:接收质量评估

Guru**** 2513955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1470360/cc2652psip-evaluation-of-receive-quality

器件型号:CC2652PSIP

工具与软件:

您好!

我需要一个技术问题来评估 CC2652上无线电数据包的接收质量。
您是否对如何评估校正(关联值)或如何确定校正进行了更详细的解释?

背景是、我们使用两个无线电接收器、并希望评估两个接收器中的哪一个接收器能够"更好"地接收数据包。
然后、应选择"更好的"接收器作为响应数据包的发送者。

除了 RSSI 和校正之外、我们是否可以/应该使用其他指标?

谢谢!

Marinus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marinus:

    您的目标是哪种无线电协议?  通常 RSSI 用于评估传入数据包的质量、每种无线协议都有获取 RSSI 值的方法。- 您是否已查看 TRM 中相关值的说明

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、
    我在 TRM 中找不到太多信息、您能提供有关校正值的详细信息吗?

    我对以下内容特别感兴趣:

    • 模块中的值是如何确定的?
    • 该值的范围是多少?
    • 该值应如何解释、例如0-30:差;30-50:好;高于50:好?
    • 是否存在相关性、例如与 EVM 相关?

    我的目标是802.15.4或专有技术。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    就这些无线电协议而言、我们应关注可获得的 RSSI (接收信号强度指示器)值:

    PropRF: RF_getRSSI
    15.4-Stack:在 ApiMac_mcpsDataInd_t (对于 MAC_MCPS_DATA_CNF)中返回的 RSSI  

    通常、您会发现-80 (较差)和-20 (出色) dBm 之间的值。  一些堆栈(例如15.4-Stack)将设置一个阈值(默认为-83dBm)、对于该阈值、堆栈不会解析值较低的数据包或将其发送到应用程序。 鉴于接收器灵敏度应该相对相似(查看您感兴趣的器件的数据表)、不同 SimpleLink LaunchPad 的 RSSI 范围不应有太大差异。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您之前的答复。 我仍然想了解相关值。 特别是因为 TRM 提到了在 CCA 机制中使用该值的可能性。

    1. 如何在模块中确定 corr 值?
    2. 校正值的范围是多少?
    3. 应如何解释校正值?  例如:0-30:差;30-50:好;50:好?
    4. 校正值和 EVM (误差矢量幅度)之间是否存在相关性?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会向无线电研发团队了解更多详细信息。  在此之前、这里有一个 相关的 E2E 线程 、介绍了如何在应用中使用相关值。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    研发部门提供的详细信息:

    IEEE 中实现的 LQI 估算正在报告接收数据包第一个符号的平均相关性值。 63指的是完美匹配(即使是仿真也不会发生)。 如下所述、灵敏度级别的相关值约为44。 IEEE PHY 没有大多数其他 PHY 采用的这种"与预期的平方距离"计算方式、链路质量仅使用此相关值来估算。 这是由该 PHY 的 DSSS 性质造成的。

    即使在敏感度级别上、99%的数据包都会通过、关键链路也可能略小于44。  但是、分组差错率远低于灵敏度限值、因此只需坚持使用44。

    我们应该尝试使用较大范围的 lqa、 从而可以获得0到255范围内的所有值。 因此、corr_max 应设置为59 (即使在仿真中也是最佳平均值)。 可能偶尔有一个值较高的数据包、因此请确保 lqa 饱和以避免溢出。

    希望这对您有所帮助、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    研发部门的其他反馈:

    通过结合 CORR 和 RSSI 来计算 LQI。

    校正值由 FM 解调第八个32芯片序列(每个 O-QPSK 符号是32芯片)计算得出。 然后将此解调序列与理想基准进行比较。 请注意、此时我们有"软"信息、而不仅仅是二进制0和1。 这种"软"信息有助于我们估计输入信号的 SNR。 如果有一个完美匹配、我们将得到数值64 (完美)。 数值30表示我们接近灵敏度级别(较差)。

    需要注意的一点是、该 corr 与 SNR 曲线在 SNR 和 corr 之间不是一个非常线性的关系。 灵敏度级别周围的斜率非常陡峭、在其他区域则更平坦。 这就是我们通常将其与 RSSI 和 Calculate LQI 相结合以获得更好该指标范围的原因。

    此致、
    Ryan