请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2755R10 工具与软件:
例如、如果您要使用 SPI 端口并选择 SPIO、如果引脚的功能正确、是否可以将其拆分为任何 DIO 编号?
我想使用以下映射来表示一个示例。
DIO4: SPI0PICO
DIO5: SPI0POCI
DIO7: SPI0CLK
DIO20:SPIO0CLK
另一个问题是、在 ROM 引导加载程序参数中、pinTriggerDio 的值在 FCFG 中默认设置为21、这是否意味着 DIO21设置为此函数?