This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430F5978:通过 SPI 在 RF430F5155上写入天线修整时出现问题

Guru**** 2560330 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430F5978

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1472190/rf430f5978-problem-with-writing-antenna-trims-on-rf430f5155-via-spi

器件型号:RF430F5978

工具与软件:

您好!

我正在与您联系、以了解通过 RF430F5155微控制器上的 SPI 设置修整电容器的过程(我不得不提一下 RF430F5978、因为 F5155未在下拉菜单中建议)。

我们正在使用微控制器的 SPI A 接口、并建立了要为 TRM_SWx 寄存器设置的值。 我们不想进行任何测量、只需写入天线修整的值即可立即应用这些值并在断电后予以保留。

我们已经推导了 TRIM_CTRL 字节的以下参数:
CLK_OUT_SEL:'0
RFU:'0
OSCM_EN:'0
PROG_EN:'1.
仅 PROG_ONE_ONLY:"1"
ANT3_EN:"1"
ANT2_EN:"1"
ANT1_EN:'1.
因此、要为此字节发送的值为0x37。

按照文档11-09-21-085_AES_ADC Product_Family_Users_Guide_Rev4.pdf 中"7.6.19常规远程天线修整"和"13.3.4天线修整命令"的章节、我们确定了要发送以激活修整器的完整帧:
0xF302NNNN37。

发送此命令后获得的响应为:0x0000F0FF00FD02。
这对应于:
键号:0x00
强制1:0x00
强制2:0xF0
强制模式3:0xFF
TRIM 状态:0x00 (命令未执行)
读取地址:0xFD
读取地址扩展:0x02

响应看起来总体上一致、但 Trim 状态字节看起来不正确、这表示尚未执行该命令。 从功能的角度来看、写入修整后未观察到任何差异、这表明命令未按预期运行。

是否要执行任何其他步骤来确保将 TRIM 功能写入天线工作正常?
是否还有命令用于在写入修整后读回修整?

提前感谢您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纪尧姆、您好!

    对延迟答复深表歉意。 您能否指定如何从末端写入天线修整值?  

    此致、

    羊绒