This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430CL330H:用于下载程序的 RF432S72F 软件

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1474308/rf430cl330h-rf432s72f-software-for-downloading-programs

器件型号:RF430CL330H
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHMSP-GANG

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在使用 RF432S72FDMWRGZRQ1、并且想知道使用哪个软件来下载程序。 您能否提供用于下载专门用于 RF432的程序的软件? 非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Colin 您好!  

    能否详细说明一下"哪个软件用于下载程序"?  

    您是在寻找将固件刷写到器件上的软件、还是要刷写到器件上的固件?  

    请告诉我!

    谢谢!  
    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Isaac:

    我正在查找 固件刷写到器件中的软件。例如、Uniflash 可以下载 RF432S72F 程序吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Colin 您好!  

    请让您的 FAE 向我发送有关 RF432软件的电子邮件。  

    软件使用 CCS 12.7.1将示例项目刷写到器件上。 未使用 Uniflash。  

    谢谢!  
    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Isaac:

    感谢您的答复。 我们有 MSP-GANG、MSP-GANG 编程器能否将程序下载到芯片中?我们在编程器 GUI 的器件列表中找不到此芯片器件 。谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Colin 您好!  

    我已经使用了 XDS200调试器。 RF432的 EVM 板使用20引脚 TI JTAG 调试连接。 如果调试器支持20引脚 TI JTAG、则我没有看到问题。  

    此外、如果客户使用定制硬件设计、请确保调试器与其调试引脚兼容。  

    谢谢!  
    Isaac