This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2115A-Q1:工作自由空气温度

Guru**** 3003130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082155/tps2115a-q1-operating-free-air-temperature

部件号:TPS2115A-Q1
“线程:ABS”中讨论的其它部件

大家好,团队

让我快速提出两个问题。
1.您能否告诉我该设备的工作范围为何限制在85C 以下?
2.如果设备将在100C 环境条件下使用,估计会使用哪种列表?

我的客户对用于 ORing 或低电压电源轨的 TPS2115-Q1感兴趣,但他们的开发板安装在系统中非常热的区域。
实际上,负载电流不是很高,估计小于100mA,但主板周围的最大环境温度将超过100C。
此情况在 “工作自由空气温度”下超出本设备的最大 ABS。

此致,

尾川高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onawa-San 您好,

    我们不建议在数据表中列出的 ABS 值之外使用我们的设备。

    客户的参数是什么? 如果需要使用汽车级,则我们没有其他电动多用途电动汽车;但是,您可以使用负载开关或 efuse 为导轨之间的多用途电动汽车提供动力。有关此主题的更多信息,请参阅以下链接。  

    我们有 LM66100-Q1 和 TPS22953-Q1 ,它们都可能是潜在的解决方案,具体取决于参数。

    使用负载开关和保险丝进行电源多路复用

    此致,

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kalin San,

    感谢您对此做出及时响应。

    我同意您的观点,我已经将  LM66100-Q1推 入插座。

    此致,

    尾川高桥